This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042-Q1:最大电流

Guru**** 2939320 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1158628/tcan1042-q1-max-current

器件型号:TCAN1042-Q1
主题中讨论的其他器件:LP2951

大家好、

该 IC 的最大电流是多少? 我的客户希望使用 LP2951来驱动一个 TCAN1042和 MCU (50mA)

谢谢你。

此致、
5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5月、

    您可以在数据表的"电源特性"部分找到电流消耗值、然后您可以参考 此主题 来计算 CAN 收发器的总功耗。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett