This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869EVM:用于链路的1000x 介质转换器模式

Guru**** 2800955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1158007/dp83869evm-1000x-media-converter-mode-for-link-up

器件型号:DP83869EVM

您好!

我的应用是测试单向模式、即 TX->TX。 我需要以下方面的帮助、

1.启用强制光纤

2.禁用自动协商

3.链路速度设置(如果寄存器上有的话)

我已经阅读了 vikroams 响应、但需要在上述设置方面提供帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个非常不寻常的用例、因此我们可能没有经过充分验证的解决方案。 在 Vikram 的初始开机自检后、请写入寄存器0xD4[15]='1'、然后软件重新启动 PHY (寄存器0x1F = 0x4000)并查看这是否有用。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    希望你们做得好。

    感谢您的回复、

    到目前为止、我尝试了以下方法、

    (TX EVM)

    00D4 0F01

    001F 4000

    (Rx EVM)

    01DF 0044 // 1000介质转换器模式

    从发送器到接收器没有收到任何数据包。 请告诉我我出错了什么。

    此致、

    阿鲁尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到您已写入寄存器0xD4 = 0xF01。 这不会将[15]设置为"1"。 请将设置调整为 bitmask [15]为"1"。

    此致、

    Gerome