This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:支持单向光纤接口(仅限 TX)

Guru**** 2406890 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1158105/dp83869hm-supporting-uni-directional-fiber-interface-tx-only

器件型号:DP83869HM

我们希望 在设计中使用 DP83869HM PHY、但为了实现向后兼容性、系统必须在仅 TX 模式下支持 RGMII 至光纤。  

此器件是否可以实现此功能? 我是否需要操纵 SD 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是我们 PHY 的一个不寻常的用例、因此我们可能没有经过全面审查的解决方案来解决您的限制。 但是、作为一种潜在的解决方案、请尝试注册器0xD4[15]='1'并通过软件重新启动 PHY (注册器0x1F ='4000')。 如果这有助于您了解情况、请报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome、您好!

    感谢您的快速回答。  
    这是一个未记录的寄存器是否正确? 您能解释一下这个位吗?

    目前、我们处于设计状态、今年我无法查看。
    我让您了解未来的结果。  

    我现在要问这个问题、因为当器件不支持这个模式时、我仍然可以自由设计一个外部半环回。  
    (数据传输到 SFP、但也传输到 PHY 的 SIP/SIN 引脚。)

    此致、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此功能尚未经过测试、因此如果您能够设计相关应急措施、请执行。

    此致、

    Gerome