This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:寿命

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1158474/sn65dsi86-lifetime

器件型号:SN65DSI86

您好!

我对 SN65DSI86 DSI 转 eDP 桥有几个问题:

1.此部件的寿命/使用寿命是多少?

2.为连续使用指定的寿命,例如 X 年每天24小时。

此致、

埃罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eero、

    TI 可靠性提供了一个资源页面、可帮助您详细了解此器件和封装的可靠性。

    请将器件 P/N 和封装类型输入 以下位置的 MTBF/FIT 估算器: https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp

    谢谢、

    扎赫