This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31E:用于增量光学编码器的 RS422转换器

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV31E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1158226/am26lv31e-rs422-converter-for-incremental-optical-encoder

器件型号:AM26LV31E

大家好、

我们的客户希望将来自 HS35增量光学编码器的差分信号转换为 RS422转换器。 HS35具有3对差分信号。 他似乎需要一个具有差分输入的运算放大器和 RS422转换 器、例如 AM26LV31E。 您能否确认此解决方案是否起作用? 我们是否有其他解决方案可用于此应用?

e2e.ti.com/.../Encoderen_5F00_A0188985_5F00_A.pdf

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HS35具有许多输出选项。 输出可能已经与 RS-422兼容;您正在使用哪个选项和电源电压?

    RS-422接收器的工作方式与比较器类似;可以使用具有合适共模范围的收发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    Clemens 正确、HS35和许多其他编码器可选择直接输出到 RS422或 RS485。 对于某些选项、HS35输出的范围也是0-5V、这将直接输入收发器的差分引脚。

    此致、

    Eric Hackett