This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:TCA9517DR 具有内部上拉电阻器

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1158294/tca9517-tca9517dr-has-as-internal-pull-up-resistor

器件型号:TCA9517

您好!

如上所述、我们使用 TCA9517DR I2C 中继器、当我浏览数据表时、使能引脚被声明为高电平有效、但在原理图中、使能引脚被上拉至高电平至 Vccb。
这意味着什么?

我们是否需要添加下拉电阻器? 从而实现高电平有效?

谢谢你    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部上拉电阻器意味着即使 EN 引脚保持开路、器件也会启用。 仅当您想要禁用器件时、才需要连接 EN 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的快速回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashankk、

    Clemens (克莱明)"正确。 EN 引脚上有一个内部上拉电阻器、可将节点上拉至 VCCB。 如果 EN 保持开路、EN 始终处于导通状态。 仅当您想要禁用器件时、才将 EN 引脚连接到 GND。  

    此致、

    Tyler