This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:100BASE-TX 案例中的接口选项

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1137254/dp83867cr-interface-option-in-100base-tx-case

器件型号:DP83867CR

大家好、团队、

我的客户有疑问。

当自协商后、SoC 中的 DP83867CRRGZ 和其他 MAC 无法与1000Base-T 连接时、客户认为  DP83867CR 尝试与100BASE-TX 进行自协商。
在100BASE-TX.case 中     ,MAC 和 DP83867CR 之间通信的接口选项是什么?  MII 还是 GMII?

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihisa、

    我无法理解该问题。 PHY 是否未与链路伙伴建立链接? 您如何确定链路状态?

    DP83867具有 MII、GMII 和 RGMII MAC 接口选项。  

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David San、

    感谢您的评论。 很抱歉我有误解。
    我知道 DP83867具有 用于100M 以太网的 MII 和 GMII。

    此致、
    Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihisa-San、

    还有其他问题吗?

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David San、

    客户还没有问题、因为他们检查了规格、没有开始评估。
    当他们检查  DP83867的行为时、可能会遇到问题。 然后、让您知道它。

    此致、
    Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihisa-San、

    我现在将关闭此主题。 如有其他问题、请开始新的问题。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David San、

    很抱歉我无法回复你。
    是的、我将在新主题中询问客户或我是否有其他问题。
    非常感谢您的友好支持。

    此致、
    Akihisa Tamazaki