This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:高温问题

Guru**** 2837210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1158351/tusb2046b-high-temperature-issue

器件型号:TUSB2046B

系统具有4个下行端口。 我将一个 MCU 插入第二个端口。 50度后、有一个芯片可以与该 MCU 通信、另一个芯片无法与之通信。 这两个芯片都是 TUSB2046BI。 工作芯片上有一个白色的刻字、文字上没有任何厚度。 在不起作用的芯片上、有一个非白色的刻字、以壁文本的厚度表示。 是否因为生产差异而无法正常工作? 我在硅器件中看不到关于这一点的任何东西。 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它看起来很奇怪。 您能否为两个器件上的标记拍照?

    此致

    Brian