This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:芯片上电复位

Guru**** 2504975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1158326/ds125df410-chip-power-on-reset

器件型号:DS125DF410

我们在自由 VCO 运行模式下(在其输入端口没有信号)使用芯片的 PRBS 发生器功能。 通常、它工作良好且稳定。 但有时、它可能会停止输出 PRBS 信号。 我们不知道是什么触发了这个问题、尽管我们认为它可能与我们控制代码中的一些错误寄存器写入操作相关。 当问题发生时、我们尝试在再次运行 PRBS 初始化序列之前重置共享寄存器(寄存器0x04)和通道的内核状态机、通道寄存器、参考时钟域以及 VCO div 时钟域(寄存器0x00)。 我们发现、除非芯片经过电源回收、否则 PRBS 初始化序列将不起作用。  

这是我们的问题。 是否有办法真正将芯片复位回上电状态而不回收其功耗?

谢谢。

子级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、孩子、

    您提到的复位涵盖了我知道的所有器件复位。  这似乎是异常行为。  如果您认为这是一个寄存器写入、是否可以在 PRBS 发生器工作时执行寄存器转储、并在其停止后执行寄存器转储。  获得此寄存器信息后、您可以比较它们、看看是否有一个有助于实现此目的的设置。

    谢谢、

    Drew