This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS101:MADI 至 LVPCEL

Guru**** 1637200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1158285/sn65lvds101-madi-to-lvpcel

器件型号:SN65LVDS101

大家好、

客户 正在寻找一个可接收0.3V 至0.6mV 振幅的 MADI 信号的 IC。 平均值为0V

并将其转换为800mV 的 LVPCEL。

您能否推荐经济高效的解决方案?

BR、
Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    MADI 是用于数字音频的单端75欧姆接口。 将此信号转换为 LVPECL 800mV 需要有源器件。 请让此客户向我们发送此应用的方框图。 这将有助于我们清楚地看到这项申请,并将有助于我们提出适当的解决办法。

    此致、Nasser