This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1EVM:在 EVM 上执行 CTP 测试

Guru**** 2986430 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1025346/ds90ub953-q1evm-performing-ctp-tests-on-the-evm

器件型号:DS90UB953-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:ALP

我希望执行参考图像中提到的特定步骤。 您能否评论一下是否可以为此配置 DS90UB953?  

连接到示波器后,如何控制 DS90UB953的线路速率? 我想以4.16Gbps 的最大速度进行分析。

在与上图相同的配置中(即 SER 端接到示波器)、我注意到串行器每~1ms 进入电气空闲状态。  在信号恢复到标称电平之前、有一个 RC 时间常数。  是否有方法强制连续输出并避免电气空闲?

在何处连接 SER EVM 上的81160A 以执行以下测试?   在屏幕上没有 TP1的连接器。

谢谢!

Kevin Kershner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您不应看到 FPD-Link 正向通道出现这种情况。 您是否能够提供电源序列的示波器捕获并验证电源引脚上是否没有过多噪声?  在这里、寄存器转储也很有用。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的回答。

    我使用的 Keysight 直流电源通过香蕉插头连接到 J19 (PoC 电压)和 J18 (GND)。  我正在提供12V 直流电、EVM 消耗的电流为~50mA。

    我使用电压轨探头探测电源引脚并测量~7mV 交流 RMS 噪声、在 线路上没有瞬变/异常。

    我在上电后捕获了寄存器转储并粘贴在下面。  正向通道信号的行为与上一次上电时的屏幕捕获类似: 它从电气空闲状态变为传输状态、然后在大约1ms 时下降。  如果您需要更具体的内容、请告诉我。

    我还欢迎你就我在第一封信中提出的其他问题发表意见。  谢谢你。

    Kevin

    [寄存器]
    器件= ALP Nano 1 - DS90UB953、连接器1
    注释=""
    日期= 2021年9月8日
    时间= 09:39:10
    寄存器= 0、0x0000.0x30
    寄存器= 0、0x0001、0x00
    寄存器= 0、0x0002、0x33
    寄存器= 0、0x0003、0x48
    寄存器= 0、0x0004、0x00
    寄存器= 0、0x0005、0x03
    寄存器= 0、0x0006、0x41
    寄存器= 0、0x0007、0x28
    寄存器= 0、0x0008、0xFE
    寄存器= 0、0x0009、0x1E
    寄存器= 0、0x000A、0x10
    寄存器= 0、0x000B、0x7F
    寄存器= 0、0x000C、0x7F
    寄存器= 0、0x000D、0xF0
    REG = 0、0x000E、0x0F
    寄存器= 0、0x0010、0x00
    寄存器= 0、0x0011、0x00
    寄存器= 0、0x0013、0x00
    寄存器= 0、0x0014、0x00
    寄存器= 0、0x0015、0x20
    寄存器= 0、0x0017、0x3C
    寄存器= 0、0x0018、0x80
    寄存器= 0、0x0019、0x62
    寄存器= 0、0x001A、0x62
    寄存器= 0、0x001B、0x62
    寄存器= 0、0x001C、0x00
    寄存器= 0、0x001D、0x00
    寄存器= 0、0x001E、0x00
    寄存器= 0、0x0020、0x00
    寄存器= 0、0x0021、0x00
    寄存器= 0、0x0022、0x00
    寄存器= 0、0x0023、0x00
    寄存器= 0、0x0024、0x00
    寄存器= 0、0x0031、0x20
    寄存器= 0、0x0032、0x49
    寄存器= 0、0x0033、0x04
    寄存器= 0、0x0035、0x00
    寄存器= 0、0x0037、0x7A
    寄存器= 0、0x0039、0x7A
    寄存器= 0、0x003A、0x00
    寄存器= 0、0x003B、0x00
    寄存器= 0、0x003C、0x00
    寄存器= 0、0x003D、0x00
    寄存器= 0、0x003E、0x00
    寄存器= 0、0x003F、0x00
    寄存器= 0、0x0040、0x00
    寄存器= 0、0x0041、0x7A
    寄存器= 0、0x0042、0x00
    寄存器= 0、0x0043、0x00
    寄存器= 0、0x0044、0x00
    寄存器= 0、0x0045、0x00
    寄存器= 0、0x0046、0x00
    寄存器= 0、0x0047、0x00
    寄存器= 0、0x0048、0x00
    寄存器= 0、0x0049、0x00
    寄存器= 0、0x0050、0x20
    寄存器= 0、0x0051、0xC0
    寄存器= 0、0x0052、0x00
    寄存器= 0、0x0053、0x00
    寄存器= 0、0x0054、0x00
    寄存器= 0、0x0055、0x00
    寄存器= 0、0x0056、0x00
    寄存器= 0、0x0057、0x00
    寄存器= 0、0x0058、0x07
    寄存器= 0、0x0059、0x07
    寄存器= 0、0x005A、0x07
    REG = 0、0x005C、0x00
    寄存器= 0、0x005D、0x00
    寄存器= 0、0x005E、0x00
    寄存器= 0、0x005F、0x00
    寄存器= 0、0x0060、0x00
    寄存器= 0、0x0061、0x00
    寄存器= 0、0x0062、0x00
    寄存器= 0、0x0063、0x00
    寄存器= 0、0x0064、0x00
    寄存器= 0、0x00B0、0x04
    寄存器= 0、0x00B1、0x4A
    寄存器= 0、0x00B2、0x3F
    寄存器= 0、0x00F0、0x5F
    寄存器= 0、0x00F1、0x55
    寄存器= 0、0x00F2、0x42
    寄存器= 0、0x00F3、0x39
    寄存器= 0、0x00F4、0x35
    寄存器= 0、0x00F5、0x33

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您再次发送寄存器集、我将进行回顾。  要查看4.16Gbps 的正向通道眼图、您需要将器件设置为非同步模式并向器件应用26MHz 时钟。  将外部时钟应用到 EVM 可能很困难、我认为在不焊接到电路板的情况下没有连接时钟信号的好方法。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  我期待听到您对寄存器的看法。

    我还想指出、我计划以类似的方式测试954 EVM 输出(反向通道)。  仅供参考、以防您的输入也与该设置相关。

    时钟输入的相关内容。  您能否提出将时钟输入焊接到 EVM 的任何建议或提供示例(图片、器件型号等)?  这还将允许我测试 CTP 4.5A "通过参考电缆与其链路伙伴的灌电流-正向通道抖动兼容性"

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我看不到寄存器集中突出的任何内容、我将不得不查看其他可能导致 FPD-Link 信号间歇性压降的原因。 它应该放弃它在您共享的范围捕获中的方式。   

    对于954、电路板上已经有一个25MHz 振荡器、因此您可以按其原来的方式使用它、并尝试直接读取眼图。  如果您需要可调时钟输入、则可以安装 J21并使用函数发生器直接输入信号。

    至于为器件获取外部时钟、我认为最简单的方法是填充 R1并使用电路板上已有的50MHz 振荡器。 将器件设置为外部非同步模式并查看输出眼图。   

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    一个关于信号压降的想法...  

    我没有任何东西连接到 J1子卡(即没有摄像头传感器)。  这是否会导致输出像我们观察到的那样运行?  如果我需要传感器、您能否推荐要采集的特定模型?

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    拥有图像传感器不应影响 FPD-Link 通信。  您能否探测电源引脚和 PDB 引脚并共享上电序列的示波器截图?   

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是绿色的电源轨。

    您能否提供更多详细信息、了解在何处探测 PDB?  从 SER 评估模块用户指南的图5-2中很难看出这一点。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    在 EVM 上进行探测可能很困难、但您可以尝试探测电路板或引脚本身上的 R14、C21或 S1。  您还能探测 VDD18电源轨吗?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我探测了 R14和 VDD1V8。

    (请忽略"ADC 削波"消息-这只是因为我在截屏时探针从引脚上脱落)

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    PDB 电压确实存在问题。  PDB 电压似乎有一点尖峰、这可能会导致器件复位或无法正常工作。  VDD18似乎也有纹波、您如何为电路板供电?  您能否尝试使用 PoC 网络而不是本地12V?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    PDB 上的尖峰是我的错误-我在探针上进行了糟糕的接地连接。  现在我已正确接地、该噪声消失了。

    但是、VDD18 的行为因配置而异。

    在以下情况下不存在纹波:

    SER 由 PoC 供电,FPD_OUT (J16)连接到 DES,DES 连接到 J1处的12V 电源

    2:SER 在 J19时由12V 供电、启用 PoC、 FPD_OUT 连接到 DES (DES J1断开连接)

    3.在  J19时由12V 电源供电的 SER、禁用 PoC、FPD_OUT 连接到 DES (DES 连接到 J1处的外部电源)

    换言之、纹波不是电源来自何处的函数、而是在 SER 未连接到 DES 时出现。   

    如何将 J16连接到示波器并避免 VDD18上的纹波?

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keven、  

    如果这是一个连接问题、那么我不知道还有什么方法可以解决它。  让我看看是否有更好的解释说明了为什么器件看起来像暂时空闲状态。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    很抱歉耽误你的时间。  您是否能够找到更好的连接方式?  除了电源问题或 PDB 之外、我不知道出现这种情况的原因。  是否可以直接探测引脚?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    很抱歉耽误你的时间。  我相信我上次探测 PDB 了吗?

    请向我提供详细说明、说明您想要查看的内容、探测位置以及我应该在启动时触发捕捉的时间点。

    谢谢

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin

     PDB 是 DS90UB953的引脚8。 请求是直接在953的引脚8处进行探测、并在 PDB 上升时捕获其瞬态行为

    谢谢

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Vijay。  我在进行新的测量时会延迟一周左右。  我将在这里更新这些调查结果。

    您是否确定这种~1ms 周期性压降与电路板上没有摄像头无关?  

    我使用了不同的器件、表现出相同的行为。  当配置为串行化 CSI 源但不存在摄像头时、会发生相同的~1ms 压降。  但是、该器 件提供了一种替代工作模式、其中 CSI 被 FPGA 图形发生器取代、953不会出现~1ms 的压降。

    根据这些信息、我希望跳线和/或寄存 器的配置在 DS90UB953上实现类似的结果。   

    或者、您可能会建议将摄像头连接到 DS90UB953?

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我认为这不应该受到成像仪的影响。  无论是否连接了传感器、都应存在 FPD-Link 通信。  我担心的是、它看起来会定期下降、这就是我想要验证电源引脚上没有噪声以及加电顺序是否正确的原因。

    在我们确定为什么要首先出现此问题之前、不要添加成像仪。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用500MHz 无源探头探测 PIN8/PDB。  这是上电时的100ms 捕获、未连接 DES。  

    请告诉我是否 应采集其他数据。

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是在 EVM 上吗? 您能在同一图像上获取 VDD18和 PDB 的捕获吗?  我想与我的进行比较吗?  此外、使用最大带宽为200MHz 的差分探头、您能否捕获 VDD18以查看噪声?  我只想比较我在 EVM 上看到的情况。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时捕获的所有信号:

    触发后~6ms 的毛刺脉冲事件特写:

    使用具有1.8V 直流失调电压的差分探头时 VDD18上的噪声:

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    与信号丢失相关的 VDD18电压明显下降。  您使用的是953 EVM、对吧?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这是953 EVM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将尝试在我的 EVM 上进行测量、但要回答您的初始问题、正向通道线速率由您在这种情况下将使用的外部振荡器决定、该振荡器的速率为50Mbps、可提供4Gbps 的速率。  如果要使用4.16Gbps、则需要将50Mbps 振荡器与52Mbps 振荡器交换。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您可以尝试实际更改器件的模式吗?  我认为正向通道可能会试图锁定某些反射、这可能会导致 PLL 瞬间从内部时钟解锁。  是否可以通过设置 EVM 上的自举(最简单的方法)或在启动后更改寄存器0x03来更改为异步模式?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    1. 即使在循环通电后、跨模式(J8)放置跳线也不会对信号产生影响
    2. 更改寄存器0x03 (位4 =1;位1 =1)可消除压降、然而、数据速率降至仅~2Gbps。  此模式标记为"CSI-2非同步 CLK_IN 模式(需要本地时钟源)"。  在此模式下、时钟实际上来自哪里?  这就是为什么数据仅为2Gbps?

    您能否确认 以上(1)和(2)的设置、并告诉我是否还有其他我可以更改的内容?

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    因此、在此模式下、如果外部振荡器可用、REFCLK 将来自外部振荡器。 我认为您可能需要填充 R4、以获得完整的正向通道速率。  还要检查寄存器0x05中的位。

    此致、

    Nick