This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:重新连接从器件时、链路丢失 A/B 计数器递增

Guru**** 2932420 points

Other Parts Discussed in Thread: AMIC110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1031340/dp83822h-link-lost-a-b-counter-increments-when-reconnecting-the-slave-device

器件型号:DP83822H
主题中讨论的其他器件:AMIC110

您好!

一段时间前、由于链路丢失计数器而进行了讨论。
端口0和端口1的计数器在重新启动(电源复位)器件后递增1。

e2e.ti.com/.../dp83822h-ethercat-conformance-test---link-lost-a-b-counter-reset-behavior

另 一种情况是在建立 EtherCAT 通信后重新连接(拔下并插入从设备的网络电缆)。 在这种情况 下、所用端口的计数器递增2、由于 PHY 复位作为应用程序开始启动而启动、功率复位后两个链路丢失计数器的递增是合理的。

您是否知道重新连接时连接端口的计数器为什么会递增? 应该有任何其他原因。

我正在 AMIC110 ICE EVM 上使用"PRU-ICSS EtherCAT 工业封装"中的"EtherCAT 全功能演示应用"。

此致、

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    我将仔细研究另一个主题以及您当前的问题、我将在9月1日星期三的工作结束前回复您。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    我仍在研究您的问题、我将在明天的业务结束时提供答案。

    感谢您的耐心。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    我怀疑这是因为手动断开和重新连接。 这样、在建立实心链路之前、可能会有一个链路向上和向下链接。  

    您能否通过重置链接伙伴或关闭链接伙伴的电源来模拟这种情况?

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    一段时间以来、该主题没有发布过任何帖子。 我现在将关闭它。 如果您有更多问题、请打开新主题或回复此帖子以重新打开此主题。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    很抱歉,我以前没有回答。 我在度假。

    好的。 在  AMIC110 ICE EVM 之前重置链接伙伴时、计数器也会增加两个、如我在随附的第一个屏幕截图中所示。

    否则 、当重置  AMIC110 ICE EVM 后面的链接伙伴时、其他计数器会增加两个、如以下屏幕截图所示。

    链路伙伴的计数器始终保持零值、而不受 EtherCAT 连接复位或断开的影响。

    在官方一致性测试期间、计数器的变化被视为不良行为、但不会导致测试失败

    此致、

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Marc、

    感谢您的更新。

    此致、

    Sreenivasa