This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV24EVK01:用户指南

Guru**** 2769225 points

Other Parts Discussed in Thread: LV24EVK01, DS92LV2422, DS92LV2421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1030862/lv24evk01-user-s-guide

器件型号:LV24EVK01
主题中讨论的其他器件: DS92LV2422DS92LV2421

大家好、

我的客户在 TI.com 上购买了 LV24EVK01。 但是、EVM 和用户指南似乎并不一致。 请向我发送最新的用户指南吗?

https://www.ti.com/lit/ug/snlu006/snlu006.pdf

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我从客户那里获得了其他信息。

    以下是 EVM 与用户指南之间的区别。

    JP17周围的电路配置
    -VR3和 R33已删除。
    -连接到 J8和 J9的 RIN+/-信号的接线路径

    您能否 向我们提供最新的电路图、器件清单和接线图?

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口您好!

    感谢您指出这些差异、我们将 研究 客户 的诉求。 目前、您在 TI.com 上看到的用户指南是  LV24EVK01 EVM 的最新文档。

    此致、

    Shruti 更多  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shruti-San、

    感谢您的支持。 我将等待更新电路图、零部件清单和接线图。

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口您好!

    只是想通知您 、LV24EVK01是一款传统器件、因此我们需要花些时间找到相关文档并查看客户的索赔。  

    此外  、用户指南中还介绍了 DS92LV2421 (Tx)和 DS92LV2422 (Rx)器件。  客户到底在寻找哪种器件?

    此致、

    Shruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shruti-San、

    感谢您的支持。 客户正在寻找 Rx 设备。

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口您好、

    感谢您的澄清。  

    我想告诉您、这是一款传统产品、我们不积极支持它、 因此我们需要花时间找到它的支持材料并查看客户的索赔。

    此致、

    Shruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shruti-San、

    我的客户要求我更新进度。 您能告诉我进展情况吗?

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口您好!

    感谢您的登记。 遗憾的是、我们无法找到此电路板的布局文件。 这是一款传统器件、在10多年前发布、我们无法在存档中找到文件。 因此,我们这次将无法支持你,我对此表示歉意。

    此致、

    Shruti 更多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shruti-San、

    此电路板的设计最近已更改。 因此、应该 提供已更改内容的信息。  由于这是对 EVM 的设计更改、因此无论器件是旧器件还是新器件都不重要。

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shruti-San、

    我现在与客户交谈过。 他们 说、如果没有 修改过的 EVM 的信息、他们无法进行评估。 由于他们购买了此 EVM、因此我们有义务提供这些信息。

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口您好!

    我知道。  据我们所知、我们最近没有对 LV24EVK01的 EVM 进行任何更改。 您为什么说它最近发生了变化?

    我将了解您在另一个器件 EVM 中提到的与  LV24EVK01类似的差异。  

    此致、

    Shruti  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shruti-San、

    感谢您的支持。  2020年2月左右、我们向客户的另一个部门提供了 LV24EVK01的 EVM、当时的 EVM 与当前用户指南相同。 因此、我相信 EVM 是最近更改的。

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口您好!

    LV24EVK01 EVM 是一款成熟的产品、我们尚未对此 EVM 进行任何更改。 您在 TI.com 上看到的数据表是最新的数据表。 用户指南的修订版和日期为"2010年8月0.3版"。  

    您的客户可能有较旧版本的 EVM、这就是它与当前数据表不匹配的原因。 您能问他们他们他们拥有的 EVM 版本是什么、或者购买时是什么版本的 EVM 吗?

    最后、您能否 比较 您向 其他部门提供的 EVM 和 其他部门提供的用户指南 、并分享您在比较后发现的内容?

    此致、

    Shruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shruti-San、

    感谢您的建议。  

    客户似乎在 3月购买了3套 LV24EVK01的 EVM、这些 EVM 与 用户指南 "2010年8月0.3版"不匹配。  

    我看到了他们购买的 EVM 图片、并比较了用户指南和实际电路板。 请参阅以下链接。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/_A000_LV24EVK01.pdf

    2020年2月、我向其他部门提供的 EVM 与本用户指南(版本0.3、2010年8月)相匹配。

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口您好!

    感谢您提供图片的详细信息。 我必须与 我的团队沟通、看看我是否可以找到旧版本的用户指南、或者我是否可以查看 EVM 板是否有任何修订。  

    此致、

    Shruti 更多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shruti-San、

    感谢您的支持。 我很期待这件事。

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口您好!

    这是一款传统器件、在10多年前发布  、属于存档的一部分。 因此、我们不支持此产品的任何文档更新  、因为此产品没有功能设计更新。 您看到的更改可能是由于组件不可用而造成的。

    此致、

    Shruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shruti-San、

    客户告知自己购买的 Rx 板上的 VR3和 R33已经移除。 我是否应该让他们在电路板上组装 R33 (0欧姆)和 VR3 (50kOhm 体积电阻器)?

       ‘s、他们还提到、J8和 J9的 RIN+/-接线路径在他们购买的 Rx 板和用户指南第16页(版本0.3、2010年8月)之间是不同的。  客户购买的电路板与 P.16不同、但与 P.13上的原理图相同吗? 如果是的话,我认为这是没有问题的。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/_A000_LV24EVK01.pdf

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口您好!

    是的、我建议 EVM 与用户指南中的原理图相匹配、因此最好遵循原理图。  

    看起来布局不同、但电路板应与原理图相同。  

    谢谢、

    此致、

    Shruti