This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1146:原理图检查

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1026983/tusb1146-schematic-check

器件型号:TUSB1146

你(们)好

您能帮您检查 TUSB1146原理图和任何要调整的内容、谢谢

e2e.ti.com/.../tusb1146.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请将 C546、C549、C565、C568更改为0.33uF、否则原理图看起来正常。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    已修改、请确认、还有一个 TUSB1146

    e2e.ti.com/.../HID_2D00_2138_2D00_A0_5F00_TPS65994_5F00_0906.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于您处于 GPIO 模式、因此我需要上拉/下拉 CAD_SNK 以禁用/启用 AUX 侦听。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    抱歉、这意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CAD_SNK 转至原理图中的 TP125。 请在 CAD_SNK 上具有1k 上拉至 VCC 和下拉至接地选项、以便您可以根据需要在 GPIO 模式下启用/禁用 TUSB1146 AUX 侦听。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    明白了,谢谢