This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA5013:访问 SAM 插槽并从 SAM 卡读取 ATR。

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1030104/tca5013-accessing-the-sam-slot-and-reading-the-atr-from-sam-card

器件型号:TCA5013
主题中讨论的其他器件: AM4388

我们有使用处理器 TCA5013连接 AM4388处理器的定制板。 在 am4388的 tisdk 中的 USIM 示例应用中、其访问智能卡的 usim0和 SAM Card1的 usim1。 当前;我无法访问任何 SAM 插槽。 任何人都可以帮助了解如何配置和访问所有3个 SAM 插槽以及从 SAM 卡读取相应的 ATR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      您能否发送原理图进行审阅? 您是否遵循 了 AM438x  ePOS  EVM  硬件用户指南?

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是否已解决?