This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:链接需要几分钟。

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1030320/dp83867cs-it-takes-a-few-minutes-to-link-up

器件型号:DP83867CS

我遇到了一个问题、需要几分钟时间才能连接 DP83867CS。

电路配置如下。

・我们的电路板上安装了多个 DP83867。

・FPGA 和每个 DP83867使用 SGMII 进行连接。

每个 DP83867的 μ・复位将在同一时间从 FPGA 中释放。

・DP83867和 RJ-45是镜像连接的。

・我使用一根直电缆连接到电路板上 DP83867 (1)和 DP83867 (2)的 RJ-45上。

下面列出了自举设置。

μ・自动协商已启用

・10/100/1000的提前能力

・端口镜像捆绑以启用

μ・SGMII 绑定到启用

问题是、如果我在连接电缆的情况下取消复位、DP83867需要几分钟的时间才能连接。

DP83867链路后、一旦拔下电源插头、就会立即链路。

未链接 DP83867时的寄存器如下所示。

μ・自动协商链路伙伴能力寄存器(ANLPAR)、地址0x0005

   →它是0xC1E1、广播似乎已完成。

μ・PHY 状态寄存器(PHYSTS)、地址0x0011

   →0x1000和0x1300交替重复。

   →当 DP83867连接时、它将为0xAC02。

请给我一些建议以加快链接速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已确认您的帖子、希望在周五(8/27)下班前再次与您联系。 同时、您能否提供方框图?

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    我们将向您发送方框图。
    此致、
    Fusanobu Kamitani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供方框图。 我有几个后续问题。

    1. 您是否尝试强制 PHY 1和 PHY 2的链路速度开启?
      1. 禁用自动协商
      2. 设置您所需的速度
      1. 我是否可以问您的意思是"取消重置"?
      2. 您是否说在重启后、连接问题已解决?

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对我的回复。

    > 1. 您是否尝试强制 PHY 1和 PHY 2的链路速度开启?

    a.禁用自动协商

    > b.设置所需速度

        →试用结果如下所示。

       *通过 MDIO 同时从 FPGA 写入 PHY1和 PHY2。

    ★10M

    (1)将0x0100写入[基本模式控制寄存器、地址0x0000](10M、自动协商:禁用)

        →立即连接。

    ★100m

    (1)将0x2100写入[基本模式控制寄存器、地址0x0000](100M、自动协商:禁用)

        →立即连接。

    ★1000M

    (1)将0x0140写入[基本模式控制寄存器、地址0x0000](1000M、自动协商:禁用)

        →请勿连接。

    > 2. > a.我是否可以问您的意思是"取消重置"?

    > b.您说在下电上电后链路问题已解决了吗?

        →我很抱歉。 解释似乎不好。 这是执行的序列。

    (1)将电缆连接到 PHY1和 PH2的 RJ-45。

    (2)打开电路板的电源。

    (3)上电复位被释放。

    (4)链接需要几分钟。

    (5)拔下电缆。

    (6)将电缆连接到 PHY1和 PHY3的 RJ-45。

    (7)立即连接。

    *连接 PHY1和 PHY3的原因是连接 PHY1和 PHY2需要几分钟的时间才能连接。

    (8)拔下电缆。

    (9)当我将电缆连接到 PHY1和 PHY2的 RJ-45时、它会立即连接。

    (10)在不关闭电源的情况下复位 PHY1和 PHY2。

    (11)释放 PHY1和 PHY2的复位。

    (12)链接需要几分钟。

    此致、

    Fusanobu Kamitani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Fusanobu、

    感谢您提供这些信息。 我希望在 e2e 论坛上与您建立友谊。 请尽快接受我的请求、我将继续通过私人邮件为您提供支持。 我现在要关闭这个线程。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

    我有问题!

    >"我想在 e2e 论坛上请求您的友谊。 请尽快接受我的请求。"

    请告诉我该怎么办。

    此致、

    Fusanobu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fusanobu、

    我 可能错了,但我认为你接受了我的要求。  

    在网页右上角、您应该会看到您的个人资料的人员图标。 然后单击"配置文件"。

    然后导航至'Profile'。

    进入您的个人资料页面后、单击"朋友"下拉菜单。 然后单击"要审核的请求"并接受我的请求。

    完成后、在主页的右上角、您应该会看到此消息图标、我们将在此进行沟通。  

    如果您需要任何其他帮助/帮助来接受我的请求、请告诉我。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fusanobu、

    我们将通过电子邮件继续提供支持。 我现在要关闭这个线程。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。