This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3412A:有关连接的问题

Guru**** 2676675 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3412A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1031684/hd3ss3412a-question-about-connectivity

器件型号:HD3SS3412A

尊敬的 TI:

下图是如何连接 HD3SS3412A、如果有任何问题、请告诉我、因为我正在尝试使用万用表从蓝色圆圈到红色圆圈进行连接测试。

如果我错了、请纠正我的问题、但默认情况下、端口 A 应该连接到端口 B、因此理论上、应该连接它、并且我的万用表应该发出声音。 我有没有做错了? 请提供建议。  

非常感谢! )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    人工智能:

      在左侧、您是否连接到 GND?  A 至 B 或 A 至 C 取决于 SEL 状态。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian:  

    抱歉、我不是很明白您的问题、您说的 A0、A1、A2和 A3应该接地吗?  

    此外、我知道对于开关、我需要控制 SEL 引脚、但默认情况下应连接 A 和 B。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    人工智能:

      我刚才在 您的原理图上看到了一些东西、它们只是测试点吗?

      默认情况下、SEL 处于低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian:

    蓝色圆圈实际上是 SMA 连接器、我想使用信号发生器注入信号。 但是、在执行该操作之前、我想使用万用表进行连接测试、我该怎么做?  

    默认情况下、我的意思是当 SEL 为低电平时、这是正确的。

    非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 SEL 为低电平时、A0+ 应以大约10欧姆的电阻连接到 B0+。 您 是否将接地引脚焊接到散热焊盘?

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian:

    我已经检查过、散热焊盘已接地。 我在探测 A0+和 B0+时得到0欧姆。 我是否需要在开关上执行特定设置?

    接下来、我已经完成一些测试、在这里、我在 A0+注入3.3V 电压并将 B0+和 B1+接地。 在这里、我可以在探测 A0+和 B0+/B1+时测量3.3V、奇怪的是、无论开关结果如何、B0+和 B1+在探测时都始终显示3.3V。 我测试错误了吗?

    请提供建议并感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    人工智能:

      通常不直接将 B0连接到 GND,请添加50欧姆 进行测试。

      此外、最大差分电压为1.8V、这意味着单端为0.9V、器件的3.3V 电压过高。

      最好将交流信号输入到 A0+并在示波器上监控 B0+。

     B1+应与 A1+相关。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian:

    晚上好、很抱歉迟到了、因为我终于设置了信号发生器和示波器。 信号发生器生成 LVDS 1.8V 和500MHz。

     

    我用绿色字体连接了信号发生器、然后用红色字体连接了示波器。 但是、它根本不显示任何信号。 我做了以下工作:

    1) 1)示波器已完全校准。

    2) 2)使用了不同的 HD3SS3412A、以确保我不在损坏的 IC 上工作。

    3) 3)通过直接连接到示波器来测试信号发生器、以确保信号发生器不会出现问题。

    4) 4)我已经仔细检查了数据表、所有引脚配置看起来都正常(也请看一下)。

    5) 5)我确认散热焊盘已接地

    您能不能向我建议如何在示波器上获取信号?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试0.8V 输入信号并将 SEL 设置为高电平或低电平。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian:

    我只是想知道、1.8V 和0.8V 输入信号是不同的吗? 我尝试使用1.8V 输入信号、并设置为高电平和低电平、但结果相同。 但是、当我反转位置时(下图)... 我得到了巨大的差异读数、大约1.2mV! 这方面的解释是什么,我很困惑为什么它这样做。

    请提供建议。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大差分规格为1.8V、表示单端为0.9V。

    如果您的应用是1.8V 单端、则这不是正确的部件。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian:  

    我目前没有0.9V 电源、但在搜索它时、我想问这个 VBUS 是什么? 我没有看到任何关于它的解释、除了追踪器需要携带2A 电流之外、这是否是可能的根本原因?

      

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、这是一个错误。 我们需要纠正它。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian:  

    注意到、我发现了问题、我的传入线向电路板供电似乎太薄、我将导线更改为更大的直径、现在可以工作了。 感谢您的全程支持、Brian。 非常感谢! )