您好:
我们在 Linux 板上使用了 TUSB9261。 在连接 SATA 器件之前、我们已从 http://www.ti.com/product/TUSB9261/toolssoftware#softTools 。刻录固件
之后、我们连接了 SATA 器件和启动板、 但 Linux 找不到新的 USB 器件、 TUSB9261 UART 打印以下信息。
[00000001]数据路径 RAM 用量:80208/81920字节。
[00000001]支持的 NCQ 深度:32
[00000001] U1/U2感应:关闭
[00000001] USB PHY 挂起:打开
[00000001] SATA LPM:关闭
[00000001]器件自供电。
[00000001]-> USB_hal_init ()
[00000001] USB 内核版本:0x120a。
[00000001] USB SSC 关闭。
[0000000051]-> USB_hal_connect ()
[0000000
===================================================================================================
|| TUSB926x 固件 v1.06 [2018年1月5日12:01:27]||
||器件 ID:0x0000 ||
===================================================================================================
复位标志:[SW][上电]
[00000001]数据路径 RAM 用量:80208/81920字节。
[00000001]支持的 NCQ 深度:32
[00000001] U1/U2感应:关闭
[00000001] USB PHY 挂起:打开
[00000001] SATA LPM:关闭
[00000001]器件自供电。
[00000001]-> USB_hal_init ()
[00000001] USB 内核版本:0x120a。
[00000001] USB SSC 关闭。
[0000000051]-> USB_hal_connect ()
[0000000
===================================================================================================
|| TUSB926x 固件 v1.06 [2018年1月5日12:01:27]||
||器件 ID:0x0000 ||
===================================================================================================
复位标志:[SW][上电]
[00000001]数据路径 RAM 用量:80208/81920字节。
[00000001]支持的 NCQ 深度:32
[00000001] U1/U2感应:关闭
[00000001] USB PHY 挂起:打开
[00000001] SATA LPM:关闭
[00000001]器件自供电。
[00000001]-> USB_hal_init ()
[00000001] USB 内核版本:0x120a。
[00000001] USB SSC 关闭。
[0000000051]-> USB_hal_connect ()
[0000000
发生什么错误?
感谢您的回复这是我们自己
不、它们只是名称不同。 现在,我们 使用
我们像这样连接9286。 您对此类配置是否有任何疑虑?