This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:TUSB321的 VBUS 问题

Guru**** 2963260 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321, TUSB321AI, TUSB322I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1031552/tusb321-vbus-problem-of-tusb321

器件型号:TUSB321
主题中讨论的其他器件:、 TUSB322I

大家好、

当使用 TUSB321检测 VBUS 时、如果检测到 VBUS、我们如何通知 CPU? 我们有哪些反馈信号?

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请让客户使用我们最新一代的 TUSB321x 产品 TUSB321AI。 是否为所需的端口状态?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢你的答复。

    我不理解您的回复。 这是否与端口状态有关? 您能详细解释一下吗?

    当检测到灌电流时、当检测到 VBUS 时、CPU 连接了什么信号输出注意事项? 它们是 OUT1和 OUT2信号吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要知道端口状态才能提供正确的注释。 根据 DFP 或 UFP、VBUS 的行为是不同的。 在 UFP 中、没有信号来告知 VBUS 为高电平。 OUT1/2未直接耦合到 VBUS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢你能抽出时间。

    当 UFP 用作端口时、如何知道端口已连接? 在 UFP 中、当 VBUS 为高电平时、如何通知 CPU?

    非常感谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TUSB321AI、它不处于 UFP 模式。 如果需要此功能、我建议使用 I2C 中的 TUSB322I 来监控 Attached_State 位。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 如数据表所述,OUT1 =高 OUT2 =高电平(未连接)或低电平(已连接) VBUS 为高电平,然后 OUT2为低电平(已连接),对吗?

    • TUSB321AI  不处于 UFP 模式、这意味着什么?  在数据表中、它支持 TUSB321AI 的 UFP。
    • 如果 UFP 中没有信号指示 VBUS 为高电平,VBUS 检测电路有什么功能?
    • 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢你的答复。

    Wei 是我的最终客户。 他直接提出 了问题。 请帮助 回答。 效率更高。

    非常感谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OUT1/2状态由 UFP 模式下连接的 CC Rp 决定。 它与 Vbus 不直接相关、但是  OUT1 =高电平 OUT2 =高电平(未连接)表示未连接状态。 如果您只 想确定 DFP/DRP 是否已连接 、则应使用 OUT1和 OUT 2。 单个 OUTx 引脚将不明确。  

    TUSB321AI 支持 UFP。 我的意思是在 UFP 模式下不用考虑 ID 信号。

    VBUS 检测电路用于我们的内部 状态机、以确定 UFP 模式下的连接、但在 UFP 模式下、此检测状态不会直接在器件外部进行通信。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 正如您提到的、OUT1/2状态由 CC 确定、而不是直接相关的 VBUS、如果您只 想确定 DFP/DRP 是否已连接 、则应使用 OUT1和 OUT 2。在  UFP 模式下、VBUS 检测状态不会直接在器件外部进行通信。

    • 在我的应用中、在 UFP 模式下如何控制 是否为 CPU 连接了 DFP/DRP?它需要检测 CC 和 VBUS。通过 OUT1和 OUT2可以检测 CC。但我的 CPU 不能检测 到 VBUS 状态。

    • 根据 USB Type-C 规范,接收端口通过 VBUS 上的电源来确定是否连接了电源。在我的应用中,  在 UFP 模式下,我的 CPU 需要连接  一个电源,即 VBUS 的存在,然后为我的 USB 模块通电。
    • 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您不需要知道 VBUS 电压电平、而只需要了解 DFP/DRP 的功率能力、那么 OUT1和 OUT2就可以在这里工作。 当检测到 UFP 端接时、兼容的 DFP/DRP 端口将提供 VBUS。 CPU 还可以直接测量 VBUS_DETECT 引脚上的分压器电平。

    请记住、TUSB322I 可以通过 I2C 寄存器来通信所有这些信息。 TUSB322I 可以是 I2C 模式下的 UFP 控制器。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如您提到过的、VBUS 检测电路用于我们的内部 状态机、以确定 UFP 模式下的连接、但在 UFP 模式下、此检测状态不会直接在器件外部进行通信。  

    为什么 TUSB321AI 内部 状态机需要确定 UFP 模式下的连接? 我不明白 如果这个检测状态不是直接在 外部通信、VBUS 检测电路的功能是什么?  您能不能帮助我 详细解释一下?

    我们已购买 TUSB321AI,、因此我们希望优先考虑它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VBUS 检测用于验证插座的正确连接/断开。 它还用于我们的状态机、以了解何时更新 DIR、OU1和 OUT2 (用于有效连接)。 USB-C 规范还要求使用 VBUS 进行内部状态机转换。 您是从 VBUS 容量的所有状态还是仅从1.5A/3A 为系统供电?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 TUSB321数据表中提到 的、在 UFP 模式下、OUT1 =高电平 OUT2 =高电平(未连接)或低电平(已连接)。

    在 UFP 模式下、 在什么条件下 OUT1 =高电平 OUT2 =高电平(未连接)、 在什么条件下 OUT1 =高 电平 OUT2 = 低电平(已连接)?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 VBUS 变为高电平并被验证为有效连接后、OUT1/2根据连接的 CC 端接进行更新。  如果您不需要知道 VBUS 电压电平、而只需要了解连接后 DFP/DRP 的功率能力、那么 OUT1和 OUT2将在此处工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果检测 到 CC 端接和 VBUS 变为高电平、那么 OUT1 =高 电平 OUT2 = 低电平(已连接)。对吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 UFP 模式下、这是正确的。