This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:USB-C PD 解决方案申请

Guru**** 2866710 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS65987DDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1031370/tps25750evm-usb-c-pd-solution-request

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件:TPS25750BQ25792TPS65987DDK

大家好、

你好。 我代表我们的客户发布此信息、请查看以下查询的完整详细信息。  

我们正在开发一个中间手机外壳、它从一侧插入手机、从另一侧插入充电器、通过 C94 iPhone 闪电连接器和 USB-C 电缆。

我们的案例有很多用途,其中一个就是移动电源。 因此,我们的机箱中安装了一个电池,为手机提供了快速的电力输送充电,而另一方面,我们必须为自己和手机充电,提供电力输送(如果处于充电模式)。 因此、我们是充电器和 手机之间的中间人、我们需要为电池和手机提供电力输送。

主要问题是、我们只能使用手机附带的快速充电器、同时为系统和手机提供适当的 PD。

我们有以下限制:

  • 由于 PD 可通过 CC 线路协商特定的电压和电流、因此我们必须确保来自充电器 的 PDO 具有与电话 PD 相同的电压和更高的电流值(因为我们还需要为系统馈电、因此具有更高的值)。  
  • 充电器和手机可以协同工作、因此它们具有可协同工作的配置文件、通过向我们的系统添加电源路径、我们可以使充电器在协商的电流值上工作。
  • 我们无法添加任何与电压匹配的降压/升压稳压器(在手机和充电器之间) 、因为 PCB 的尺寸受到限制。 (来自其他组件的3A 电流和散热)

我们需要:

  1. 我们正在寻找一种方法来读取充电器的所有配置文件以及手机的配置文件。
  2. 根据(1)、我们将尽可能找到一个匹配的系统配置、其中我们具有相同的电压、但从充电器侧获得更高的电流速。
  3. 并且始终监控充电器或电话之间的电压值、以便我们可以在外部设备(电话或充电器)选择更改 PDO 时重新调整 PDO。

 对于通信,我们只能与 MCU 配合使用 ,或者 如果 TI 的模块中包含 MCU+WIFI+(BLE5.0>)。

如果有办法解决这种请求,我们将非常高兴听到这种请求。  

提前感谢您的支持。  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    您应查看此参考设计  :https://www.ti.com/tool/USB-PD-CHG-EVM-01

    他们应在未来几天内恢复库存。  此参考设计完全实现了您在中描述的小型化、因为我们能够生产。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    很抱歉、我们的回复很晚、感谢您分享参考设计、但是 、建议的解决方案与我们的客户不是很配合、但它可以回答他们需要的一半。

    以下是我们客户的反馈:
    我们需要的是从两个不同的侧(充电器侧和手机侧同时使用电力输送协议进行通信)控制 PD。 我们正在寻找一种解决方案、将我们作为电池充电、同时通过 PD 为手机充电。


    给定的方法可以帮助我们的电池通过充电器侧的 PD 充电,但不能从电话侧控制或协商 PD (机箱始终通过闪电连接器连接到电话) 并通过 USB-C 连接器对充电器进行一次访问。
    唯一的问题是 BQ 可以通过 VSYS 向手机提供电压电源路径、但电压不匹配手机协商的 PD。

    因此、在我们的案例中、我们必须使用两个 TPS25750、一个用作充电器侧的灌电流、另一个用作电话侧的拉电流。 好消息是 TPS25750让主机读取充电器 PDO 和电话 PDO、但它是否允许我们选择使用哪种 PDO?

    如果通过另一个降压/升压控制器调节 BQ VSYS 电压以调节 TPS25750之间的电压、则该解决方案可能适合我们、这样我们就可以实现一个良好的解决方案。
    因此、我们尝试避免在 TPS25750芯片之间添加另一个降压/升压稳压器。 但是、我们可以忘记中间的降压/升压转换器、前提是我们完全控制 TPS25750必须允许的配置文件 PDO (仅为了匹配手机和充电器之间的电压)。

    感谢您的检查。  

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    是否希望这2个端口中的每个端口都能够成为拉电流或灌电流?

    他们是否有各个块的高级方框图?

    我知道、我们有一个具有2个输入的792充电器变体、因此我们可以通过这两种方式向电池供电、 但是、我们必须构建一个电源树、以将电池所需的输出功率提供给 DFP 连接器。

    这是一个更复杂的电源结构、所以我要问一些更详细的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、  

    来回答您的问题。 这是客户的回复。


    1) 1)是否希望2个端口中的每个端口都能够成为拉电流或灌电流?
    不是,我们没有这种要求。 在充电器侧、我们需要有一个灌电流控制器、而在避雷连接器中、我们需要将其用作拉电流控制器。


    2)它们是否有单个块的高级方框图?
    -是的,请检查随附的文件

    感谢您的检查。  

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    方框图非常有用。

    从 USB C 接口的角度来看、TPS25750D 是此系统的理想选择。  

    让我来描述一下它如何适用于 您所描述的两种情况。

    作为灌电流、它允许完全自主的接口、 该接口可配置为充当灌电流控制器、从而允许向电源树提供任何 C 类支持的电压/电流输入。

    作为一个源、它有一些限制。  

    1、 TPS25750D 仅在不将充电器用于集成电源路径时支持5V PD 协议、并且在当前方框图中看不到支持此选项的方法。

     TPS25750D 要求为 PP5V 供电的电源能够提供至少3.5A 的连续电流
     TPS25750D 要求 VIN_3V3电源为3.3V (低电流)

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    这是客户的反馈。  

    如 TPS25750D 的数据表中所述、如果我们协商了电源协议、则只能使用5V (PP5V)电压、但在以下文档的第14页中
    www.ti.com/.../tiduey1.pdf
    它提到、在 OTG 模式下通过 TPS25750D 提供20V 的电源是可行的、并且拉电压为20V、 尽管数据表中指出、在源模式下工作时、PPHV 已禁用、并且您是否有任何源控制器芯片建议、我们可以在其中对其电流和电压曲线进行编程(与 TPS25750类似、但没有源极限制?)

     

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    我们的客户只需 确认第2点。  

    以下是客户的更新:  

    1)我认为,关于最后一篇文章,我了解到电弧将通过 BQ 的 VSYS 路径,该路径将馈送 VSYS 连接器。
    2) 2)关于拉电流限制、我发现 tps65987ddk 有助于拉电流和灌电流功能、但需要确认我们可以读取和写入以及控制用于拉电流和灌电流应用的 PDO。

    期待您的回应。 谢谢你

    此致、  
    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    您将能够对 TPS65987DDH 进行读取和写入(DDK 仅适用于 USB4.0系统)、并且可以对 PDO 拉电流和灌电流应用进行控制。

    此致、

    卡盘