This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848C:有关时钟信号的问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1031705/dp83848c-the-problem-about-clock-signal

器件型号:DP83848C

您好!

我在使用 dp83865C 时遇到以下问题。

在我的设计中、振 荡器向 X1引脚34提供25MHz 时钟。
但是、上电后、无法在 CLK_OUT、RX_CLK 和 TX_CLK 中确认时钟信号。
因此、我目前面临无法通信的问题。
是否需要任何初始处理?
请注意、RESET_N 和 PWR_DOWN 已上拉。

谢谢、
一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看你好、Nozaki 一郎

    感谢您的查询。

    您能否确认器件型号。

    此外、请分享 PDF 原理图以进行快速回顾。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sreenivasa ,

    感谢您的回复。

    抱歉。 我做了一个排印错误。 我正在正确使用 dp83848C。
    我附加了 原理图。
    请注意、由于它用于工作、因此存在一些秘密部件、只能附加原理图的一部分。

    e2e.ti.com/.../8484.schematic.pdf


    一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    感谢您的参与、这很好。

    振荡器: 请移除 R411并检查时钟输出。 另请检查 X2-引脚33处的时钟输出。

    如果情况良好、请在 RESET 引脚上提供 RC 以保持加电时序中显示的其余部分、从而在电源稳定后确保器件正常工作或从外部复位器件。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    您是否有机会进行一些测试、问题是否得到解决?

    此致、

    Sreenivasa