This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:I2C 引脚电容

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1030959/tmds181-i2c-pins-capacitance

器件型号:TMDS181

您好!

我正在电路板上使用 HDMI 转接驱动器 IC TMDS181器件。 我将使用单个 I2C 总线来控制17个其他从器件。 我不确定总线电容是否会超过400pF。 我是否可以知道 I2C 数据和 TMDS181 IC 时钟线的引脚电容。 以便我可以计算最大总线电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅第6.8节 DDC、I 2C、HPD 和 ARC 电气特性、每个总线线路的总容性负载最大值为400pF。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    I2C 的最大总线电容为400pF。 但 SDA 和 SCL 控制引脚的线路电容是多少? 我将使用1条 I2C 总线连接16个不同的从器件、TMDS181就是其中之一。 因此400pF 是最大总线电容。 请告诉我线路电容、以便我可以计算 I2C 总线的最大总线电容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、我没有此信息。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    您能否确认 HDMI CEC 是否为开漏信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TMDS181没有 CEC 引脚。

    谢谢

    David