This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:I2C 信号引脚电容

Guru**** 2926950 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1030957/sn75dp159-i2c-signals-pin-capacitance

器件型号:SN75DP159

您好!

我正在电路板上使用 HDMI 转接驱动器 IC SN75DP159器件。 我将使用单个 I2C 总线来控制17个其他从器件。 我不确定总线电容是否会超过400pF。 我是否可以知道 SN75dp159 IC 的 I2C 数据和时钟线的引脚电容? 以便我可以计算最大总线电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅第 7.8节 AUX、DDC 和 I 2C 电气特性、 每个总线线路的总电容负载最大值为400pF。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    I2C 的最大总线电容为400pF。 但 SDA 和 SCL 控制引脚的线路电容是多少? 我将使用1条 I2C 总线连接16个不同的从器件、而 SN75DP159就是其中之一。 因此400pF 是最大总线电容。 请告诉我线路电容、以便我可以计算 I2C 总线的最大总线电容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、我没有此信息。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    您能否确认 HDMI CEC 是否为开漏信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、如果未使用 CEC_EN、则可以将其保留为 NC。

    谢谢
    David