This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS390:热性能信息

Guru**** 2803255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1028488/sn65lvds390-thermal-information

器件型号:SN65LVDS390

大家好、团队、

我的客户正在查找以下器件的热性能信息。 在数据表中未找到该值。

SN65LVDS390D
SN65LVDS389DBT
SN65LVDS2DBVR

期待您的回应。

此致、
Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan

    我提交了获取这三个器件的热模型数据的请求、并将在获得该数据后更新 TT。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    对此进行了任何更新?

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan

    我还没有与热建模团队进行过此更新。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    对此进行了任何更新?

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan

    用于  SN65LVDS390D

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值) 80.4
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值) 39.3
    Result - Theta JB (标准数据表值) 38.5
    结果- psi JT (标准数据表值) 7.6
    结果- psi JB (标准数据表值) 38.1
    结果- Theta JC、底部(标准数据表值)不适用

    SN65LVDS389DBT 的示例  

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值) 67.2
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值) 17.8
    Result - Theta JB (标准数据表值) 28.2.
    结果- psi JT (标准数据表值) 0.8
    结果- psi JB (标准数据表值) 27.9
    结果- Theta JC、底部(标准数据表值)不适用

    SN65LVDS2DBVR 的示例  

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值) 173.5
    Result–Theta JC、TOP (标准数据表值) 69.8.
    Result - Theta JB (标准数据表值) 35.9
    结果- psi JT (标准数据表值) 7.6
    结果- psi JB (标准数据表值) 35.6
    结果- Theta JC、底部(标准数据表值)不适用

    谢谢

    David