This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75240:有关 Rev.I 的 PCN

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65220, SN75240, SN65240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1031559/sn75240-pcn-regarding-rev-i

器件型号:SN75240
主题中讨论的其他部件:SN65220SN65240

您好的支持团队。

我收到了已在大规模生产中使用此器件的客户的以下询问。

在说明(第1页)中,更改如下。
我想知道何时以及为何进行了更改。
修订版 F
SN65220是款单路瞬态电压抑制器和
SN65240和 SN75240是瞬态电压
抑制器设计用于提供电气噪声瞬态
通用串行总线(USB) 1.1端口保护。

修订版 I
SN65220器件是双通道器件、而 SN65240是双通道器件
和 SN75240器件是四路单向器件
瞬态电压抑制器(TVS)。 这些器件
为提供电气噪声瞬态保护
通用串行总线(USB)低速和全速端口。


2、绝对最大额定值
Rev.F 对连续功率耗散进行了说明、
它不再是一版
请问原因是什么?

感谢您的合作。

此致

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如第9.2节所示、有两个或四个 TVS 二极管。 器件从未改变;数据表中的说明已被修正。

    第5节中的表格描述仍然"错误"。 修订版第1页上的原理图 f 数据表显示、一个抑制器对应于两个 TVS 二极管。 (显然、一个抑制器用于处理一个具有两个信号的 USB 端口。)

    指定持续功耗毫无意义、因为器件在正常运行期间不会消耗任何值得注意的功率、并且瞬态电压不是连续的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa 和 Clemen、

    克莱明是正确的。 说明已更正、但第5节中的表格未更正。 感谢您指出这一点。 已注意到并将予以更正。 功率耗散注释也是准确的。 这些器件旨在用作瞬态抑制器、而不是连续电压钳位。   

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens-San Matt -San

    感谢你的帮助。

    此致、

    千兆