This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DS90UB940-Q1:链路错误的含义

Guru**** 2891410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1025626/faq-ds90ub940-q1-link-error-meaning

器件型号:DS90UB940-Q1

各位专家、您好!

1. 940有链路错误计数器,可以监控链路错误编号。 您能否帮助解释什么类型的错误可能被视为链接错误? 数据表状态 clk0、
对 CLK1和 DCA 进行链路错误监控、但您能否详细解释其含义? 是否建议为大规模生产项目启用链接错误计数? 如果是、您建议什么价值?

大约940个导通引脚。 导通引脚上会反映什么类型的误差? 数据表指出 DE 或 Vsync 长度值不匹配。 您能不能更详细地说明导通引脚的工作原理?T

谢谢你

Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arie、  

    [引用 userid="405964" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1025626/ds90ub940-q1-link-error-meaning ]1. 940具有可监控链路错误编号的链路错误计数器。 您能否帮助解释什么类型的错误可能被视为链接错误? 数据表状态 clk0、
    对 CLK1和 DCA 进行链路错误监控、但您能否详细解释其含义? 是否建议为大规模生产项目启用链接错误计数? 如果是、您建议的值是多少?[/报价]

    CLK0/1是用于 时钟恢复和编码的每个数据帧开头/末尾的额外位。 DCA 是帧中的附加位、按顺序组合以创建包含编码信息的130位字段

    在基本层面上、链路错误计数器 使用这些字段并检测链路中的错误。

    我个人没有关于此 功能的典型生产设置的任何轶事数据点。 我会向内部其他同事询问并回复您。 我认为这取决于链路的误差敏感性 和所需的系统稳健性。 无论采用哪种方式、它都可用于开发/评估、以帮助设定基准并启动系统。  

    [引用 userid="405964" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1025626/ds90ub940-q1-link-error-meaning ]2. 940 pass 引脚。 导通引脚上会反映什么类型的误差? 数据表指出 DE 或 Vsync 长度值不匹配。 您能不能更详细地解释 pass 引脚的工作原理吗?t

    导通引脚将具有不同的操作、具体取决于其处于正常工作模式还是 BIST 模式。  

    对于 PASS、在正常模式状态输出引脚(BISTEN = 0)

    PASS = 1:在输入显示时序上未检测到故障

    PASS = 0:表示显示时序出现错误或损坏、这意味 着连续测量一次的 DE 长度值不匹配或 连续测量两次的 VSync 长度值不匹配。

    对于 BIST 模式、可通过监控 Pass 引脚来显示逐帧错误标志、从而测量链路的有效负载错误率。  

    此致、  

    洛根

    编辑:修改/更正了 DCA、CLK0/1说明。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根、您好!

    您能否详细介绍一下 DCA 的工作原理? 谢谢你。

    Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根、您好!

    添加一个问题。

    1.您提到"DCA 是帧中的一个附加位、它按顺序组合在一起、创建一个包含 HS、VS 和 DE 转换、锁定和数据路径控制等的130位字段。" 对于94x、它应该是35位、对吧? 根据我的理解、控制信号应包含在其他位、而不是 DCA 位中。 下图是我从旧培训材料中获得的内容、您能帮助检查是否正确? DCA 和 DCB 的含义是什么?您可以帮助提供有关 DCA/DCB 工作原理的更多说明吗?

    2.对于链路错误计数寄存器、 当链路错误达到配置的值时、计数器是否会复位为0?

    BR、

    Arie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arie、  

    [引用 userid="405964" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1025626/ds90ub940-q1-link-error-meaning/3817738 #3817738"]对于94x,它应该是35位,对吗?

    不可以、35位是有效载荷帧。 DCA 和 DCB 域是较大的35位帧中的一位、按顺序组合以生成具有附加控制信息的130位域。  

    [引用链接错误计数寄存器的 userid="405964" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1025626/ds90ub940-q1-link-error-meaning/3817738 #3817738"] 、当链接错误达到配置的值时、计数器是否会重置为0?[/quot]

    达到阈值时、链路将失去锁定。 相关寄存器、大概为0x41[3-0]、只是阈值电平、而不是错误计数本身。  无法查看链路错误的当前计数

    此致、  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根、您好!

    感谢您的信息。

    对于 DCA、请检查我的理解是否正确:由于一个像素中有一个 DCA 位、因此一个帧中将有许多 DCA 位、这些 DCA 位生成一 个包含 HS、VS 和 DE 转换、锁定和数据路径控制等的130位字段 对吗? 那么、如果存在链路错误、它可能与 HS、VS、DE 不匹配有关、对吧?

    DCA 和 DCB 有何区别?

    3.对于链路错误计数、我认为芯片内应该有一个计数器。 例如、如果我将阈值设置为 8个错误、计数器将对错误进行计数、当错误达到8时、链路将丢失锁定并开始 AEQ。 之后、计数器是否会复位为0? 还是计数器将继续计数?

    BR、

    Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arie、  

    我错误地修改了先前的答复,可能会引起一些混乱。  

    请允许我详细说明:  

    FPD-Link 协议会创建通过高速正向通道发送的数据包(帧)。 这些数据包包含视频数据、时钟位和其他数据、包括编码位。 在这种情况 下、940数据包结构每帧包含2个时钟位和一个用于 FPD-Link 编码的 DCA 位。 当接收到每个数据包时、可以对照它们的预期值来检查这些特定位、如果没有匹配、则会标记一个错误。  

     HS、VS 和 DE 转换不匹配具体由导通引脚指示、而不是由链路错误标志指示。  

    [引用 userid="405964" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1025626/ds90ub940-q1-link-error-meaning/3818781 #3818781"]3. 对于链路错误计数、我认为芯片内部应该有一个计数器。 例如、如果我将阈值设置为 8个错误、计数器将对错误进行计数、当错误达到8时、链路将丢失锁定并开始 AEQ。 之后、计数器是否会复位为0? 或者计数器将继续计数?

    在复位或成功重新锁定后、计数器应复位。

    此致、  

    洛根