This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:可实现的最大铜线迹长度、带重定时器、适用于25G 应用

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1030541/ds250df230-maximum-achievable-copper-trace-length-with-re-timer-for-25g-applications

器件型号:DS250DF230

我计划使用  下图中所述的 DS250DF230重定时器 进行 SFP 连接器长度扩展。

设计规格:

   PCB 材料 FR4 -(FPGA、SFP 连接器)。

   接口速度- 25Gbps

连接:FPGA <->中板连接<-> SFP 连接器(前端口)。 RX 路径重定时器将放置在 FPGA 附近、TX 路径重定时器将靠近 SFP 连接器。  

我的设计限制是、SFP 连接器 需要 与 FPGA 相距400mm。 是否可以通过上述组合实现此布线长度?

在这种方法中、我们可以实现的最大布线长度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nhandakumar、您好、让我们将其分解为两种情况:SFP28出口和 SFP28入口。

    • 您有400mm 的布线约束。 这相当于40cm 或15.75英寸。 FR4布线的总插入损耗约为-27.8dB (约为~1.77dB/英寸)
    • 用于 SFP+出口
      • 在这种情况下、在 SFP28连接器之后测量的主机重定时器 Tx 输出必须符合标准。  
      • IEEE CAUI-4"芯片到模块"定义了10dB 的最差主机通道损耗。 重定时器 TX FIR 后体抽头能够补偿最坏情况下的损耗(TI 数据显示重定时器 Tx FIR 在25Gbps 时可补偿高达12dB 的插入损耗)。 但是、如果可行、我建议在保守的方面进行广播、如果可行、请为您的电路板布线分配8dB 最大值、以便为自己留出一定的裕度
    •   
    • 用于 SFP+入口
      • TI 重定时器 Rx EQ (CTLE + DFE)通常可在25Gbps 时补偿高达35dB 的插入损耗。 因此、对于 TI 重定时器而言、27.8dB 或更低的输入通道插入损耗不应成为问题

    此致、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好罗德里戈·纳塔尔、

    感谢您提供相关信息。

    1.是否进行了任何 SI 分析以使用此重定时器验证距离变化。

      如果是、请分享详细信息。

    在 SMBus 从模式下(不使用 EEPROM 方法)   、我们需要具有哪些默认初始化值来实现快速启动功能。

    我们能否将此重定时器连接到 I2C 总线、能否将 i2c 总线与其他外设共享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nandha、

    1. TI 对有损耗的输入通道执行了测试验证、以确认重定时器 RQ 补偿。为了进行您自己的分析、您可以通过 TI.com 产品页面请求重定时器 IBIS-AMI 模型、并使用系统的通道模型进行仿真
    2. 我建议下载重定时器程序员指南。 您可以通过 TI.com 产品页面(请参阅下面的链接)请求访问该产品。 默认情况下、重定时器 CDR 设置为锁定25.78125Gbps、Rx EQ 调整模式1 (仅限 CTLE)。 对于您的情况、我建议使用调整模式2 (启用 CTLE + DFE)
    3. 是的。 重定时器从机地址通过其 ADDR 引脚设置选项设置。 如果 I2C 总线与其他器件共享、只需确保所有从器件具有不同的地址

    谢谢、

    Rodrigo Natal