This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS91M040EVK:有关选择 ATCA 背板的问题

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: DS91M040EVK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1030693/ds91m040evk-question-about-selecting-atca-backplane

器件型号:DS91M040EVK

我将购买一些"DS91M040EVK/NOPB"板来评估 M-LVDS。
我正在寻找 ATCA 背板以评估"DS91M040EVK"。

我有3个与上述相关的问题。

1) 1)告诉我制造商和所用 ATCA 背板的器件型号
在 DS91M040EVK/NOPB 数据表中(文档标题:125MHz 四路 M-LVDS 收发器评估板)。

2) 2)我考虑购买6插槽 ATCA 背板、发现有5种类型具有6个插槽编号。
请告诉我、无论我从这5种类型中选择哪种类型。
www.elma.com/.../atca-backplanes


3) 3)您能否告诉我销售除 Elma 之外 ATCA 背板的制造商?

谢谢你。

此致、

Sato