This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:板序列号需要在交替模式期间共享

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1024585/tps65988-board-serial-number-wants-share-during-the-alternate-mode

器件型号:TPS65988

尊敬的先生:

我们将为摄像头板设计一个集线站。 它总共支持8个托架。 整个产品都有唯一的序列号,每个托架都有一到八个的标识号。

我们希望将产品序列号和托架编号保存在 SPI 闪存中。 并且希望在集线站和摄像机之间的交替模式通信期间将产品序列号和托架标识号共享给摄像机。

 在集线站和摄像头之间的交替模式通信期间是否可以共享设备 ID?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在为产品解决方案寻找每个器件的唯一 ID 或 ID?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、格尔斯

    我们正在查找每个器件的唯一 ID 号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    请告诉我该寄存器是否有助于满足您的设计要求。

    谢谢

    普拉吉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prajith、

    感谢您分享详细信息。 它看起来将满足要求。 如果有任何查询、我将在这里发布。

    此致

    Kiran Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prajith、

    何时将此 UID 传输到另一个终端设备?

    我们如何访问它?

    此外、该 UID 对于双端口 PD 控制器中的每个端口是否唯一?

    提前感谢、

    Baghiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在下面找到我的回复。  

    何时将此 UID 传输到另一个终端设备?

    >>>这可以在使用 VDM 的自定义交替模式下完成。  

    我们如何访问它?

    >>您可以读取寄存器0x05 (如上面的屏幕截图所示)。

    此外、该 UID 对于双端口 PD 控制器中的每个端口是否唯一?

    >>每个端口都有其独特之处(请在上面的屏幕截图中找到文本。)

    谢谢
    普拉吉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prajith、

    根据技术参考手册、 0x00至0x05寄存器是 PD 控制器端口和这些只读寄存器之间的共享寄存器。 我们是否应根据 UID 的要求配置0x05寄存器值?

    另外、请确认、我们是否应将两个端口的不同值存储在0x06寄存器上?

    此致、

    Kiran Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    很抱歉、造成混淆、UUID 对于两个端口都是通用的。  

    PN:UUID 在出厂时进行编程、且为只读。  

    如果要使用其他 ID 而不是器件 UUID、则可以使用寄存器0x06。  

    谢谢

    普拉吉斯