This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8043A:USB 3.0眼图测试

Guru**** 1862610 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8043A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1028077/tusb8043a-usb-3-0-eye-diagram-testing

器件型号:TUSB8043A

您好、先生、

 使用 TUSB8043A USB 3.0集线器的 Qualcomm 平台项目。 现在、我们需要执行 USB Type-A 眼图测试。 我们如何使 TUSB8043AI 发出测试模式? 您能否提供一些好的建议或经验?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    USB 集线器仅按照 USB 主机的指示发送测试模式。 您将需要使用 USB IF 提供的 XHSETT 工具来执行此操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生
    我们在 USB IF 上检查了 XHSETT 相关文档、发现它是 Windows 上的一个工具。 我们器件的系统是 Linux、无法使用。 接下来、我们应该如何测试器件内部 USB 集线器的眼图?
    如需更多信息 、请将 TUSB8043A 安装在我们器件的 PCBA 上并直接连接到 CPU。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在线提供了有关如何在 Linux 中生成此命令的说明、但 TI 不提供支持此命令的 Linux 驱动程序。

    以下链接可能有助于启用测试模式。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/596356/linux-am5728-usb2-test-patterns-through-hub/2195870#2195870 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    感谢您分享参考资料。 我尝试访问 gitorious.org 的 Web、但它已失效、是否有另一种获取"control.c"文件的方法?

    此外、似乎更多地讨论了 USB2、该方法在 USB3上仍然可行吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有其他方法可以获取"control.c"文件。 类似的过程也适用于 USB 3。