主题中讨论的其他器件:ALP
尊敬的专家:
我的系统是 UB962<->UB935。 在我的实验中、有四个正常工作的 UB962板(不是 TI EVM)。 三个工作正常。 即使在1500ms 的等待时间之后、一个 UB962也有20%的机会无法通过 UB935锁定。 此"错误"UB962的所有4个端口都可能重新出现此问题。 将此"坏" UB963重新焊接到新电路板后、这种现象会随着该"坏" UB963的出现而发生。
0xD2到0xD5的 AEQ 的 UB962寄存器为默认值。
我认为芯片故障不应处于如此高的比率。 您可以向我提供任何建议以进行调查吗?
BAD UB962的裕度分析

良好 UB962的裕度分析