This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF386:输入共模范围

Guru**** 2670055 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1031678/ds90cf386-input-common-mode-range

器件型号:DS90CF386

大家好、

客户询问的共模输入范围是什么、谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    可以 在数据表中找到电气特性。 下图显示了 LVDS 接收器直流规格、包括 VCM:

    更多电气规格可在数据表中找到。

    此致、

    Ben Dattilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、因此根据此规范、是否意味着-> 1.1~1.3V 的公共范围是合法的?

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    此规格仅显示 VCM = 1.2V 的典型测试值。 这是 LVDS 共模电压范围的中途点。 完整范围为0-2.4V。

    此致、