This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:有关内置自检(BIST)的更多信息

Guru**** 2415970 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1027502/dp83869hm-more-information-on-built-in-self-test-bist

器件型号:DP83869HM

我正在寻找有关如何在 DP83869HM 上使用内置自检(BIST)的更多信息。

  • 寄存器写入的序列是什么、以启用 MII 回送、使用 PRBS 发生器和 TX 校验器?
  • 使用 PRBS 发生器时、数据包大小是多少?
  • 参考 dp83869hm.pdf 的第79页、PRBS_TX_CHK_CTRL 寄存器的位7和8。 有一条注释说:“写入位7会为 PRBS TX 计数器生成锁定信号。 写入位8会为 PRBS TX 计数器生成锁定和清除信号。” 我不确定“锁定和清除”到底意味着什么。 这是否意味着将其锁定为0?
  • 在 PRBS_TX_CHK_BYTE_CNT 寄存器被锁定后、如何通过设置 PRBS_TX_CHK_CTRL 寄存器的位7或8禁用该寄存器上的锁定?

如果有任何有关如何使用 BIST 的应用手册或更好的文档、如果您可以向我发送链接、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    感谢您的联系。 我正在与团队核实我们是否已经有包含更多详细信息的应用手册。 如果没有、我将自行检查并向您发送所需的详细信息。 我可能需要一天或两天时间才能回到这个问题上。 我希望这可以。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikram、

    感谢您的回答。 是的、没关系。 我期待您的答复。

    谢谢、

    Steven Ziegler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有专门 的应用手册、没有更多详细信息。 我正在与设计团队确认所询问的详细信息、并将返回。

    --

    此致、

    Vikram  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    1.对于 MII 回送:写入寄存器0x0000[14]=1。 如果使用100Base-Tx 模式、则对寄存器0x0016 = x0004执行额外写入。 在 Mii 环回期间、数据从 MAC 侧发送并由 MAC 接收。 不涉及 PHY 的内部数据发生器和校验器。

    对于其他问题、我仍在跟进设计团队的详细信息和确认信息、并将随时向您发送。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    以下是您一直在寻找的其他答案:  

    • 数据包长度由寄存器0x007B[15:0]控制、IPG 由寄存器0x007C[7:0]控制
    • LOCK 信号将计数器值锁存到影子寄存器以进行回读。 通过将计数器锁定到影子寄存器进行读回以及清除实际计数器来锁定和清除。 通过将 LOCK 位恢复为默认值来禁用锁定。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikram、

    感谢您的回答。 这回答了我的初始问题。

    我还有一个问题。 PRBS 发生器可以使用哪些回送模式?

    谢谢、

    Steven Ziegler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PC、数字和模拟回路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikram、

    谢谢你。

    很抱歉,但我只是想了另一个问题。 PRBS TX 校验计数器是否也适用于所有这三种回送模式(PCS、数字和模拟)?

    谢谢、

    Steven Ziegler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    当然。 是的、PRBS 校验器可用于这些环回。

    --

    此致、

    Vikram