This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDK:设置100W 拉电流的原理图和配置工具

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050012, TPS65987DDK, TPS65987D, LM3489

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1031464/tps65987ddk-setting-up-the-schematic-and-configuration-tool-for-source-100w

器件型号:TPS65987DDK
主题中讨论的其他器件:TIDA-050012TPS65987TPS65987DLM3489

您好!

我正在设计具有100W PD 功能的 USB3.2第2代集线器。 其中一个 DFP 是具有数据的源 PD 端口。  

我一直非常严格地遵循 EVM Power DUO (TIDA-050012)的硬件设计指南和原理图。  

我对如何设置原理图以及配置工具来实现我们的目标有几个问题。

1) 1)我们很好地使用默认的4个 PDO。 但我看不到20V 5A 的 PDO、它是如何工作的? 这是否仅发生在带有 E 标记的电缆上? 是否需要进行任何设置才能使此 PDO 可用?

2) 2)应使用什么 GPIO 开启20V 5A 所需的外部电源路径? 从我可以说的内容中、有许多选项。

3) 3)对 TPS65987进行编程需要哪些引脚? 我在 TIDA-050012原理图中看到、I2C 1和2通道以及 SPI 连接到接头。 对该 IC 进行编程是否需要所有这些引脚?

4) 4)该 PD 控制器是否需要 SPI 闪存 IC?

非常感谢您的帮助。

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    1.您需要为20V 5A 添加新的 PDO 或将现有的 PDO 更新 为5A

    2.请参阅 Power DUO 板以了解如何控制电源路径。 您可以使用 TPS6598x 配置工具 https://www.ti.com/tool/TPS6598X-CONFIG 加载 Power DUO 板上使用的项目文件 

    3和4。 每个 TPS65987DDK 器件都需要外部 SPI 闪存。 您可以使用一系列接头引脚对该外部 EEPROM 进行编程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 好的、因此需要添加 PDO 来支持5A 功能

    2) 我已经了解了这一点、并注意到在电源双核 GPIO O 的配置文件中已禁用、但这与原理图中用于开启5A 外部电源路径的 GPIO 相同。

    3) 我是否只需要 I2C 通道1引脚即可使用配置工具对该 IC 进行编程? 还是需要 I2C 通道2引脚和 SPI 引脚?

    4) 4)确定  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、忘记包含有关配置工具的图像:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    2.内部电源路径用于拉电流和灌电流电源双板。 因此无需 GPIO 控制。  

    需要将 TPS65987D 的 SPI 引脚连接到外部 SPI EEPROM。 您将把二进制映像刷写到 EEPROM 中、PD 控制器将在每次上电期间从 EEPROM 中提取该映像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果这些电路板使用内部电源路径、它们如何能够提供5A 电流。 数据表清楚地说明了5A 所需的外部电源路径。  

    此处似乎缺少一些信息。

    此外、我们还通过自动配置工具或其他方式对 EEPROM 进行编程。 如果 EEPROM 未通过 PD 控制器进行编程、我们为什么要将 PD 控制器连接到自动配置工具。

    非常希望得到详细的回答。  

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    外部电源路径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遵循 PP_HV 电源路径。 这是 LM3489的输出、它是 EVM 的 DCDC 控制器(U2)。 您可以看到、该 PP_HV 信号会进入 TPS65987D 的 PPHV1和 PPHV2。 然后两个 VBUS 引脚短接在一起。 这是因为两个内部电源路径(PPHV1和 PPHV2)在 Power DUO 模式下都处于并行模式、有助于减少电源路径的 Rdson。  

    因此无需外部电源路径控制、因此在配置中禁用了该 GPIO