This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:将 MIPI DSI(YUV422-16)转换为 MIPI CSI-2 (YUV422-8)

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1031437/ds90ub941as-q1-convert-mipi-dsi-yuv422-16-to-mipi-csi-2-yuv422-8

器件型号:DS90UB941AS-Q1

尊敬的 TI 团队,

我有 一个有关 DS90UB941 YUV422-16位转换为940N   YUV422-8,的相关问题、请帮助检查以下 Block,及其 如何转换,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    941AS 支持16位 YCbCr 4:2:2。 这种配置应该是可以接受的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果941输入是 RGB24位,可以为940N 输出 YUV422-8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、940N 可以执行从 RGB888到 YUV422-8的颜色转换。

    此致、