This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS460:HD3SS460与 TMUXHS4212与 TUSB546A 对比、适用于连接到显示端口的 USB-C PD

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1031939/hd3ss460-hd3ss460-vs-tmuxhs4212-vs-tusb546a-for-usb-c-pd-connecting-to-display-port

器件型号:HD3SS460
主题中讨论的其他器件:TPS65988

您好!

对于具有 TPS65988 USB 控制器的双端口 USB-C PD (DFP、USB 3.1、数据和5/9/15/20V 电源)系统、如果 USB-C 外围设备使用显示端口、则最好使用哪种多路复用器? 是否需要交替模式? 如果外设不使用显示端口、那么要使用的最佳多路复用器是什么? 这些多路复用器是否与 USB 2.0兼容? 如果没有、您能推荐多路复用器吗? 下面是一张图表、从中我可以获得一些初始信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay:
    显示端口需要 ALT 模式。 HDxx 器件只是多路复用器、TUSBxx 是具有转接驱动器的多路复用器。 通常首选转接驱动器多路复用器、除非您的布线在 PCB 上非常短。

    此致、
    Brian