This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS31-EP:抖动规格

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1031607/sn65lvds31-ep-jitter-specification

器件型号:SN65LVDS31-EP
主题中讨论的其他器件:SN65LVDS31

大家好、

你好。 我们的客户正在使用 SN65LVDS31MDREP 将3.3V 时钟信号转换为 LVDS。  

对于该项目、他们需要计算每个器件添加的抖动。  数据表中的抖动信息不详细。  

请提供 SN65LVDS31MDREP 的抖动信息吗?   作为参考、1A 引脚上的输入时钟为40MHz 或100Mhz。  

提前感谢您的支持。  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到、类似主题也在讨论抖动与电缆长度的关系。

    在这种特定情况下、LVDS 信号通过100欧姆差分迹线(无电缆)在 PCB 上进行路由。 如上所述、我们仅使用1个输入(1A)、所有其他输入均接地。  

     我们想知道 SN65LVDS31MDREP 所增加的抖动  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是,我们没有 SN65LVDS31附加抖动的特定数字。 我们已经完成了一些与您参考的应用手册(http://www.ti.com/lit/an/slla053b/slla053b.pdf )中所述内容类似的端到端测试。 此应用手册 http://www.ti.com/lit/an/slaa844/slaa844.pdf 中介绍了此新测试的结果 。 它未指定 SN65LVDS31所增加的抖动,但根据结果,我们预计 SN65LVDS31的附加抖动大约为几百皮秒。 很抱歉,我们没有更具体的答案。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David、