请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB947-Q1 我们正在开发一款使用 DS90UB947&DS90UB948实现显示功能的新产品。 关於947-948,我有以下问题:
我们 使用的 SOC 具有两个 LVDS 独立通道、对于 1080p@60fps 显示要求、我们使用这两个 LVDS 通道 通过 FPD-link III 将视频数据传输到显示设备
但 我们 发现947-948之间的区别在于只有一个947像素时钟输入通道、SOC 和948都有两个通道(奇数和偶数通道)。 那么、为什么947只有一个 PCLK
通道? 我们 应该选择哪个 PCLK 从 SOC 输入到 DS90UB947? 谢谢!