This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:DP83822IF

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF, DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1031549/dp83822if-dp83822if

器件型号:DP83822IF
主题中讨论的其他器件: DP83822I

我还在尝试在 uboot 中启用对 TI DP83822IF PHY 的支持。 我参考 了 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/969671/dp83822h-enable-support-for-dp83822-eth-phy-in-u-boot

但我在 uboot menuconfig 中找不到 CONFIG_PHY_TI_generic 选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    xixiguohx 您好  

    感谢您的查询。

    请提供更多详细信息或链接至您正在使用的 UBoot、以便我们进行查看。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 了 u-boot-2021.01+gitAUTOINC+53e79d0e89-g53e79d0e89

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    xixiguohx 您好  

    感谢您的参与。

    这是通用 uBoot、还是由您的 MAC 芯片供应商提供。

    我们支持以太网 PHY 相关查询。 您可能需要咨询一些 uBoot 支持论坛以快速解决您的查询。

    此外、您还可以 打开 标题为 uBoot 支持的主题帖、以联系 E2E 社区中的更多受众。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kallikuppa、

    它由 TI 提供、我们使用 AM64x 来定制电路板。 TI 提供的 SDK 为 SDK8.0

    我在这里创建了一个类似的问题

     https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1031661/processor-sdk-am64x-dp83822if/3815646#3815646

    我也会创建一个 uboot 问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    xixiguohx 您好  

    感谢您的投入、并很好地知道您的线程正在运行、并具有处理器支持。

    我将关闭此主题。 如果您对 DP83822i 有任何疑问、请开始新主题。

    此致、

    Sreenivasa