This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:有关信号质量指标(SQI)的问题

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1031578/dp83td510e-question-about-signal-quality-indicator-sqi

器件型号:DP83TD510E

您好!

我对 DP83TD510E 信号质量指示器有疑问。

我参考了 DP83TD510E 的数据表和 应用报告"DP83TD510E 电缆诊断工具套件"、希望能进一步理解。

平均方误差(MSE)的累积 值是  针对有效通信期间的那些特尔尼利符号("-1"、"0"、"+1")?

如果7.5MS/s ternaly 符号是边缘标识符   (“-1”或 “0”或“+1”), 则该值会变得更糟?

还是插入测试信号进行测试?

或无效 三元符号的数量?

 当 SQI 显示活动链路的运行状况为"良好"时、即使返回损耗不符合链路段要求(>13dB @0.5 <f<20MHz) ,)

链路可以保持正常工作? 如所示

谢谢。