This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS822:相似的替代选项

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS822, DS90CR286AT-Q1, DS90CR286A-Q1, SN65LVDS86A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1031321/sn65lvds822-similar-replacement-option

器件型号:SN65LVDS822
主题中讨论的其他器件: DS90CR286AT-Q1DS90CR286A-Q1SN65LVDS86A.Q1

大家好

我的客户有一个采用  SN65LVDS822的设计。

由于市场受限、他们正在寻找一种潜在的替代方案。

是否有客户可以查看的类似设备?

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ueli、

    您能否分享 您的客户正在寻找的一些功能和器件规格? 他们的应用是什么?

    我能否获得一些背景信息、帮助我找到并决定最适合您的替换方案?

    谢谢、

    此致、

    Shruti 更多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shruti

    感谢您的快速回复。

    请在下面查找客户反馈。

    此致

    Ueli

    ----------

    我们使用并行 RGB 接口(18位、6位红色、6位绿色、6位蓝色)控制 LCD 显示屏480x800像素。 来自 CPU 板的显示控制信号为 LVDS。 借助 TI SN65LVDS822 LVDS 解串器、我们可以返回并行 RGB 信号。 显示时钟(像素时钟)频率约为30MHz。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ueli、

    根据您提供的信息、我们建议您考虑更换以下器件:

     DS90CR286AT-Q1 -- 3.3V 上升沿数据选通 LVDS 接收器28位 Channel Link 66MHz

     DS90CR286A-Q1 -- +3.3V 上升沿数据选通 LVDS 28位汽车频道链接接收器---- 66 MHz

     SN65LVDS86A.Q1 -- 汽车类 FlatLink 接收器(可能您更喜欢数字1和2)。

    如果 这些器件在 TI.com 上没有库存、我相信所有这些器件都可以从经销商处购买。  

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Shruti 更多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shruti

    感谢您的这些建议。

    此致

    Ueli