This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:未使用的 CC 引脚

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1031775/tps65988-unused-cc-pins

器件型号:TPS65988

尊敬的 TI:

我计划在单端口 USB Type-C 设计中使用 TPS65988DHRSHR。 我应该如何处理未使用的 CC 引脚对(C2_CC1和 C2_CC2)?

此致、
Marcis Greitans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcis、

    您只需将引脚保持悬空即可。

    谢谢、

    哈里