This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:RGB 输出格式是 VESA 还是 JEIDA?

Guru**** 2545020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1031162/ds90ub941as-q1-is-rgb-output-format-vesa-or-jeida

器件型号:DS90UB941AS-Q1

尊敬的 TI:

      或者它与 UB941/UB948无关?  我们的设计是 SoC -> UB941 -> UB948、  请提供帮助、谢谢。

BR、

Arvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显示 LVDS 输入 RGB 格式请求如下:

       JEIDA 8位模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UB948可配置为使用 JEIDA 或 VESA 映射方案输出 RGB888或 RGB666。 映射方案选择由 MODE_SEL0引脚控制、也可以在寄存器0x49中覆盖。

    此致、

    Ben Dattilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben:

       哪一个是正常的?  配置为0x61/0x41/0x60/0x40? 谢谢。

    BR、

    Arvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arvin、

    如果您需要如下所示的24位双路 FPD-Link JEIDA 格式(D3/D7上的 LSB)、将0x40写入寄存器0x49将实现此目的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ben