This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9539:原理图审核请求

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1031527/pca9539-schemetic-review-request

器件型号:PCA9539

大家好、我想回顾一下 PCA9539的电路图。

PCA9539参考 地址:U72、73、74

我将等待回复。

谢谢!!e2e.ti.com/.../Connect_5F00_RG_5F00_20210826.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim、

    工程师已收到此主题的通知、并将在明天作出响应。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PCA9539 (U72、U73、U74)
    已选中: 状态:(好、坏、好、?) 注释:
    原理图引脚排列与数据表匹配 很好
    Vcc 上的去耦电容 去耦电容器缺失
    电路原理图上的 SCL/SDA 引脚输出与 SDA/SCL 网络名称相匹配 很好
    复位偏置正确 验证复位是否未过度偏置至高于 Vcc 逻辑。 请参阅 8.2.1.1复位勘误表
    其他 IO 扩展器之间的唯一地址 很好
    P 端口被正确偏置 U74引脚17-20悬空、如果器件被编程为将引脚设置为输出、这是可以的、如果保留一个输入、那么您需要使用一个电阻器将引脚偏置到 GND 或 Vcc。 (否则、击穿电流和更高的电源电流)

    -Bobby