This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:电池充电限制为0.2A

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1031074/tps25750evm-battery-charging-limited-to-0-2a

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件:TPS25750

我目前正在使用 TPS25750EVM 和 TPS25750 Application Customization Tool 为1节电池充电。 使用该工具、我将充电电压和电流分别设置为4.2V 和1.28A。 出于某种原因、充电电流始终限制为~0.2A。 我看到其他人也有类似的问题、他们能够使用该工具的 v7.0.1进行操作。 我尝试使用以下链接(https://dev.ti.com/gallery/view/1769824/TPS25750_Application_Customization_Tool/ver/7.0.1)查找此版本、但此链接不起作用-我只看到"Sorry! 我们找不到您的页面"。 请帮我解决此问题。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该能够完全按照您所见的方式使用该链接。  我看到了一些问题,但我的超时没有持续。  加载修补程序的测试构建时、您可能尝试访问过、这可能会导致此问题。

    这是我们今天能够确认的 GUI/固件接口中的一个错误。

    我正在处理修复程序、目前我一旦对修复程序进行了测试并正确实施、就会立即更新您的修复程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    当我尝试打开链接时、我仍然看到以下内容:  

    是否有其他方法可以使用以前的版本以便继续测试?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用以下链接  :https://dev.ti.com/gallery/view/1769824/TPS25750_Application_Customization_Tool/ver/7.0.1/

    您应该始终能够使用链接中的版本号来获取该工具的特定版本。  我注意到、如果我们在调试此问题时进行频繁的测试上传、您可能会在我们工作时遇到连接问题。  昨天有几位客户向我报告了这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我今天重试了一次、此链接对我来说仍然不起作用: https://dev.ti.com/gallery/view/1769824/TPS25750_Application_Customization_Tool/ver/7.0.1/: 

    但是,v7.0.2的链接对我来说是有效的,如下所示:

    v7.0.1是否适用于所有客户?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将看到7.01 GUI 间歇性故障、因为我们正在幕后工作、测试可修复7.02中引入的错误的7.03版本。  出于某种原因、这会导致某些客户遇到访问问题。  您应该始终能够通过更改链接中的版本号来访问 GUI 的任何版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 您知道 v7.0.3何时可用吗? 此外、如果我无法使用 v7.0.1、是否有权变措施? 在 v7.0.3发布之前、我似乎无法使用 v7.0.1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    7.01仍应可用。  我将在明天与开发人员联系、了解您的问题发生了什么。

    我明天要测试7.03、因此我希望在本周星期三发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    谢谢。 我刚才再次尝试了7.0.1、但它仍然没有为我加载。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    我向我们的 Web GUI 开发人员确认、我们一次只向用户提供一个 GUI 版本。

    我正与他一起努力、为您提供对您有用的修订版7.01。