This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848J:如果在半双工模式下使用 DP83848、如何处理引脚34?

Guru**** 2391555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1031011/dp83848j-how-to-deal-with-pin-34-if-using-dp83848-in-half-duplex-mode

器件型号:DP83848J

客户希望确认在使用 DP83848 半双工模式时如何处理引脚34 (RX_ER/MDIX_EN)。 它是否可以保持浮动? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果客户使用的 MAC 需要它、则需要连接它。 此外、 如果保持悬空、则此引脚的默认自举设置也可以。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    谢谢你。 您的意思是、如果保持悬空、是否需要为引脚34使用 MDIX 启用的默认设置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确、此引脚的默认设置必须适用于其设计。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。