This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR822:未使用通道上的悬空输入

Guru**** 2890560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1031625/ds160pr822-floating-inputs-on-unused-channels

器件型号:DS160PR822

我们在某些配置中使用该器件、其中一些输入引脚连接到可能正在使用或可能未使用的连接器、从而可能导致输入引脚悬空。 对于器件上的悬空输入引脚、是否正常? 在数据表中找不到有关此内容的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最好端接-交流耦合、49.9 Ω R 至 GND。 这将防止噪声通过器件传播。

    此致、、Nasser