This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR401A:有关通道损耗的一些问题...

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1030334/ds125br401a-some-question-for-channel-loss

器件型号:DS125BR401A

尊敬的 Sirs:

我对通道损耗有疑问!

如下图所示、如果 DS125BR401A 的性能为-24dB、而 SAS-3控制器的性能为-24dB。

我是否可以认为 BR401A 和控制器1的总通道损耗为-48dB、控制器0和 BR401A 的总通道损耗为-34dB?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据数据表、DS125BR401A 的补偿能力如下:

    • 6GHz 时、接收高达24dB 的 CTLE
    • 发送去加重功能高达10dB

    但是、插入损耗并不是限制链路覆盖范围的唯一信号损失。 反射、串扰和 SAS-3控制器芯片输出抖动等参数也会影响覆盖范围。 我建议使用 TI 转接驱动器 IBIS-AMI 模型以及您自己的通道模型来执行系统仿真、以评估您的设计的信号完整性。 作为初始指导、我建议将 DS125BR401A 的最大输入通道损耗设为大约20dB。 如果您的系统仿真显示良好的裕度、则您可能会为此通道分配接近24dB 的输入损耗。

    谢谢、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    以下是客户提出的其他问题、请提供帮助。

    谢谢。

    1、如数据表所示、EQ 能力最高可达31dB@6GHz、 为何仅标记为24dB 而不标记为31dB?

    由于 SAS3具有24dB 的损耗补偿能力、我可以使用-24dB 代替-10dB 吗?  

      

    关于数据表中的 dB 值、它们是否附带 20log (Vo/Vin)公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 如数据表所示、EQ 功能最高可达31dB@6GHz、 为何仅标记24dB 而不标记31dB?
      • 我的错误、您回答正确
    2. 由于 SAS3具有24dB 的损耗补偿能力、我可以使用-24dB 代替-10dB 吗?  
      • 是的、这是我的建议。 更高效的做法是依靠 Rx 来提供 EQ、然后使用 Tx EQ 根据需要进行微调
    3. 关于数据表中的 dB 值、它们是否附带 20log (Vo/Vin) 公式?
      • 该公式正确。
      • 如果您有 dB 值和其中一个电压参数值、则可以计算缺少的值

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我可以再问一个问题吗?

    上电时、我可以使用1个 EEPROM 在同一电路板上配置2个 BR401A 吗?

    如果是、是否需要注意什么?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以使用单个 EEPROM 对多个器件进行编程。 需要注意的关键是 EN_SMB、READ_EN_N 和 ALL_DONE_N 控制引脚以及 SDA/SCL 的配置。 有关详细信息、请参阅数据表。

    谢谢、

    罗德里戈