This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:我们的 TCAN1043A-Q1能否支持5Mbps?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1031211/tcan1043a-q1-could-our-tcan1043a-q1-support-5mbps

器件型号:TCAN1043A-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1043

大家好、

客户会使用 TCAN1043GDMTRQ1!

但我想 向   客户推广 TCAN1043A-Q1、 您能向我推荐器件型号吗? Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我认为、PTCAN1043ADMTRQ1可以很好地替代  TCAN1043GDMTRQ1!

    是否有任何副作用需要注意? Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    是的、这将是一个很好的建议。 TCAN1043A 描述了该器件支持高达8Mbps 的速率。 我将离线向您发送迁移指南。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    根据数据表、TCAN1043A 的 Vsup 工作范围为4.5至28V。
    请确认规格,通常情况下,客户需要的 Vsup 应大于36V。
    TCAN1043的工作电压范围为-0.3至58V。 Thx

    [ES]:删除了旧的数据表图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    请参阅 SharePoint 上的最新数据表版本。 7月版本显示支持的工作 Vsup 范围高达40V。  

    此致、
    Eric Schott