This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232:10G-KR 多路复用器应用

Guru**** 2930570 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1029185/tlk10232-10g-kr-mux-application

器件型号:TLK10232
主题中讨论的其他器件:DS125DF1610

尊敬的团队:

客户正在为其应用寻找10G-KR 多路复用器解决方案。

它们需要4个输入-> 1个输出、10G-KR 的数据速率高达10Gpbs。 (英特尔10GKR*4 -> ASIC 10G-KR*1)

我们是否有适合这种情况的解决方案? 谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以对客户的应用做更多解释。

    • 客户是否计划使用多路复用器在要输出的四种不同10GbE 串行数据之间切换/选择?
    • 或者、他们只是在寻找 XAUI 到 KR 数据转换吗?

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    您能否为您在上一个 E2E 帖子中提到的两个应用提供解决方案?

    谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 如果客户需要连接10G-KR 的多个通道、并且每个通道的数据严格为10Gbps 串行、则可以考虑使用 TI 的 DS125DF1610重定时器。 该重定时器在每个四通道上实现4x4交叉点
    2. 对于 XAUI 到 KR 的转换、TI 有来自 TLK 产品系列的多个串行器/解串器器器件型号

    谢谢、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    与客户讨论后、他们正在寻找10KR 至10GKR 解决 方案、例如我们的 TLK 系列。

    但低速端仅支持高达5Gbps 的数据速率。

    TLK 系列是否具有同时支持10Gbps 的解决方案?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们没有10G 串行输入/10G 串行输出 TLK PHY 器件型号可用。 TI 高速信号调节产品系列中仅提供10Gbps 重定时器。

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    我们是否有此解决方案的发展蓝图? 如果是、您可以离线与我分享吗?

    谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben、我将直接向您发送电子邮件。

    谢谢、

    罗德里戈